请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546D24A 您好!
对于两相应用、即使 已提供独立的4.7uF 电容器、主从器件的 VDD5引脚是否也可以短接?
此致、
纳希克特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于两相应用、即使 已提供独立的4.7uF 电容器、主从器件的 VDD5引脚是否也可以短接?
此致、
纳希克特
Unknown 说:对于两相应用、即使 提供了独立的4.7uF 电容器、也可以将主从器件的 VDD5引脚短路吗?[/quot]是的、可以使用这些电阻器、但通常不建议使用、除非它们都预期由外部电源提供。
这种配置可能会导致两个器件的热负载不平衡、因为 VDD5稍高的器件往往会为两个器件提供大部分 VDD5电流。
我要把这件事分配给 Joseph Conrad 进行任何跟进。