This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:器件选择

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265759/lm2611-device-selection

器件型号:LM2611

大家好、团队成员:

  您能帮助您选择一款支持7文、耐受电压18V,输出-5.5V 0.15A 的直流/直流器件吗?

  希望小尺寸不大于 SOT23。

  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailey,
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    LM2611是我们唯一一款专用的 CKK 器件。
    但也可以使用 LM5164Q 等降压稳压器来生成负输出电压。
    请参阅 WebBench Designer 如何进行连接:
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    我们的团队不支持降压稳压器。
    因此、如果您有更多有关这些器件的问题、我可以让您启动新的主题并使用器件型号 LM5164Q、以确保将其引导给相应的人员。

    谢谢。此致、
    哈利