This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:5Vin 至19Vout/TPS65235 500mA 条件下的效率

Guru**** 2770505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263956/tps65235-efficiency-at-5vin-to-19vout-500ma

器件型号:TPS65235

您好、

在5Vin 至500mA 的使用条件下、我们是否有效率数据可以分享给客户?

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    感谢您的联系! 您能与我们分享客户吗? 这是新设计吗? 我可以使用 EVM 板测试效率、您能否告诉我们客户的目标效率是多少?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    由于我们通过电子邮件进行讨论、我将首先关闭该主题。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    如果您没有任何其他问题、可以点击"Resolved"以关闭该主题吗。  单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。 谢谢!

    BRS

    卢西亚