This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:关于 WEBENCH 中的电感器损耗

Guru**** 2390260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254860/tpsm33625-regarding-inductor-loss-in-webench

器件型号:TPSM33625

你好。

TPSM33625已接受 WEBENCH 审核。 IC IC 中显示的"WEBENCH Tj"和"WEBENCH Pd "是否包含模块中的电感器损耗? 数据表温度分布(第36页)显示了69°C 的 IC 表面温度。 即使在 WEBENCH 相同的条件下、"WEBTj"也 IC 低至40.21°C、似乎不包含该值。 我只是没有在任何地方看到电感器损耗条目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ODA-San、

    感谢您发送编修。  我的理解是、在计算 IC Tj 和 Pd 时应考虑电感器损耗。 请允许我咨询我们的 Webench 团队专家、然后联系我们。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的您好:尊敬的您好

    好的。 感谢您的支持。

    官方发展援助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经发送了消息、请给我们几天时间来处理这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时间已经很长了、事情进展如何? 我希望能尽快回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao/ODA-San

    我们正在对其进行研究。 我们将随时 向您通报最新情况。

    谢谢。此致、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    我们在团队内部进行了讨论。 请在下面找到我们的观察结果

     

    1. 数据表中给出的有效热敏电阻额定值为2.5A (25°C 环境温度)。 但该值可能因电路板而异(取决于铜面积、各层等)和功率耗散(非线性变化)"

     

    1. 在 Webench 上、RthetaJA 保持恒定(22摄氏度/瓦)、并产生与47摄氏度相同的温度。 条件选择下面的电阻计算方法。

     

    IC_Tj=(IC_PD*RThetaJA)+Ta

     

    根据数据表、RThetaJA 为22 °C/W

    环境温度= 25 °C

     

    IC_Tj =(1.06*22)+25

    IC_Tj= 48.32 °C

     

    1. 现在、这些计算依赖于上面第2点的假设。 因此、这些温度是针对特定输入条件的估算值。

    查看热图像和输入条件、61.8摄氏度值是正确的、您可以考虑相同的值以满足您的目的。 在使用固定的 RthetaJa 进行 Webench ITs 和估算时、得到的数值约为48.32。

     

    希望以上说明有所帮助。 如果您有任何疑问、敬请告知

     

    谢谢!

     

    此致、
    萨特瑞什·A·G