你好。
TPSM33625已接受 WEBENCH 审核。 IC IC 中显示的"WEBENCH Tj"和"WEBENCH Pd "是否包含模块中的电感器损耗? 数据表温度分布(第36页)显示了69°C 的 IC 表面温度。 即使在 WEBENCH 相同的条件下、"WEBTj"也 IC 低至40.21°C、似乎不包含该值。 我只是没有在任何地方看到电感器损耗条目。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好, Nobuyuki_ODA-San
我们在团队内部进行了讨论。 请在下面找到我们的观察结果
IC_Tj=(IC_PD*RThetaJA)+Ta
根据数据表、RThetaJA 为22 °C/W
环境温度= 25 °C
IC_Tj =(1.06*22)+25
IC_Tj= 48.32 °C
查看热图像和输入条件、61.8摄氏度值是正确的、您可以考虑相同的值以满足您的目的。 在使用固定的 RthetaJa 进行 Webench ITs 和估算时、得到的数值约为48.32。
希望以上说明有所帮助。 如果您有任何疑问、敬请告知
谢谢!
此致、
萨特瑞什·A·G