您好!
我想了解 BQ24210无法如所附图片中所示进行串联的技术原因是否存在。 想法是获得"两节电池"系统电压(7.4V) 、而无需直接为两节锂电池的串联电路充电。 因此、可避免使用单独的电池平衡电路。
我根据经验知道、这至少对某些器件在实验室/测试板级起作用、但在这种电路拓扑中是否应考虑 BQ24210设计中的某些元件?
耶尔基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢你的评分
现在、我还有一个有关 BQ24210的问题:
规格表定义了编程的快速充电电流(Iout)应为50mA ...800mA。 Iout 通过连接到 IC 的 ISET 引脚的电阻器进行设置。
现在、如果用户将 IC 与只能提供100mW 功率的小型太阳能电池板一起使用、锂电池的最大可用电流 将只在20mA 的棒球场中。 从 BQ24210的行为角度来看、这仍然是合法的操作条件吗? 尽管无法达到编程的最大输出电流(50mA)、但它是否仍能按预期运行?
此致、
耶尔基
您好,Jyrki
从 BQ24210行为的角度来看,这仍然是合法的操作条件吗? 尽管无法达到编程的最大输出电流(50mA)、但它是否仍能按预期运行?
(更新)是仍有效。 或者太阳能电池板无法提供50mA 或 ISET 电流。 但随着输入电压下降、VBUS_DPM 将降低输出电流、以防止 Vin 崩溃。 充电将继续、但电流较低。