您好、TI 工程师!
我想知道您的充电器 IC 是否符合以下标准
1.独立充电器(RC-Setable )
2. 可以为3节锂离子电池充电
3.降压/升压拓扑
4.充电电流最高可达2A
5.可选:具有外部 MOSFET 的电源路径管理控制功能
我见过很多降压/升压充电器 IC、其中的控制接口是 I2C 或 SMBus、例如 BQ25710、BQ25731/730/。 这些充电器 IC 中的任何一个都可以设置吗?
谢谢。
丹尼尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 工程师!
我想知道您的充电器 IC 是否符合以下标准
1.独立充电器(RC-Setable )
2. 可以为3节锂离子电池充电
3.降压/升压拓扑
4.充电电流最高可达2A
5.可选:具有外部 MOSFET 的电源路径管理控制功能
我见过很多降压/升压充电器 IC、其中的控制接口是 I2C 或 SMBus、例如 BQ25710、BQ25731/730/。 这些充电器 IC 中的任何一个都可以设置吗?
谢谢。
丹尼尔
尊敬的 Deniel:
BQ25798是一款降压/升压充电器、附带可编程引脚、具有以下功能。 有关引脚的说明、请参阅 BQ25798数据表第6页:
即使它是基于 I2C 的充电器、PROG 引脚是否足以满足您可调整的请求?
此致、
查尔斯·哈森