This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:替换非同步转换器

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR54410, LMR14010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265487/lmr54410-replacing-non-sync-converter

器件型号:LMR54410
主题中讨论的其他器件: LMR14010A

尊敬的支持团队:

我认为 LMR54410可以替代 LMR14010A。
LMR14050A 有一个二极管连接到 GND。
我是否应该在 LMR54410中将二极管连接到 FB?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    LMR54410可替代 LMR14010A。

    请注意、sch 导致二极管的 GND 连接缺失、我们已经注意到它、并将在 LMR54410 DS 的下一个重新版本中进行更新。 我们新发布的器件已在此处进行修改。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:
    感谢您的答复。

    我明白这是一个拼写错误。

    此致、
    DICE-K