主题中讨论的其他器件: TPS53659
您好、TI 专家!
对于使用 TPS53688控制器的 Intel VR13应用、
我们可以通过 READ_VOUT/READ_IOUT/READ_TEMPERATURE 命令读取电压吗? 我们是否需要在读取电压/电流/温度之前将 SVID 更改为 PMBus 模式? 尝试 从0x30到0x00的写入操作以将器件从 SVID 更改为 PMBus 模式、但电路板崩溃。
2.如何设置高电压裕量或低电压裕量? 假设可以在 PMBus 模式下完成、但与上述一样、将0x00写入 OPERATION 时电路板崩溃。
请告知。
谢谢。