This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5030:关于版本中负载瞬态图的一些问题。 k 数据表

Guru**** 1825110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265553/ref5030-some-questions-about-the-load-transient-plot-in-ver-k-datasheet

器件型号:REF5030

版本 I Y 轴1mA / div、
Iload =-1~+1mA (从波形读取),

版本 K Y 轴1mA,
Iload =-1~+3mA (从波形读取),

不同的测试条件、在 Ver 中记录错误。 k?

版本 I Y 轴10mA.div、
Iload =-10~+15mA (从波形读取)

版本 K Y 轴10mA,
Iload =-10~+10mA (从波形读取)

不同的测试条件、校正了 Ver. I?μ A

从波形读取:
VOUT 过冲2mV→30mV,
输出电压下冲-1.5mV→-25mV。

负载瞬态性能下降?

版本 I Y 轴10mA.div、
Iload =-10~0mA (从波形读取)

版本 K Y 轴10mA。div、
Iload =-10~+10mA (从波形读取)

版本 波形上的 I marked-10~+10mA,与 Y 轴标度不兼容、在 Ver. k?


从波形读取:
VOUT 过冲1mV→25mV,
输出电压下冲-0.5mV→-22mV。

负载瞬态性能下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的提问。  

    1mA 瞬态中包括了一半量程、这会导致 ILOAD 规格加倍。  这就是提及输出电流值的原因。  

    对于10mA 瞬态,我们已经用正确的输入和输出比例捕获它,我们看到了如上所述的值。如果您有任何问题或疑虑,请告诉我,  

    此致

    Trailokya