This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:关于 BQ27426的一些问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265513/bq27426-some-questions-about-bq27426

器件型号:BQ27426

当我们对电量监测计 IC 进行电源故障测试时、我们发现 rm 和 FCC 在电源故障和重新启动之前和之后存在很大差异。 测试过程和数据如下所示:

1.在重新启动之前,电池处于充电状态。 电量监测计 IC 获取电压、电流、rm、FCC 和 soc 的值、如下所示:
Fuel_Volt:3986、Fuel_Curr:392、FUEL_RM:260、Fuel_Fcc:864、Fuel_Soc:31
电量监测计 IC 重新启动后、电压、电流、rm、FCC、 在电量计 IC 中获得的和 soc 值如下:
Fuel_Volt:3995、Fuel_Curr:392、Fuel、RM:390、Fuel_Fcc:697、Fuel_Soc:56
重新启动过程:电池切换至空闲状态。 电量监测计 IC 断电10ms、上电300ms、然后加载 FS 文件。 加载 FS 文件后、电池切换到充电状态
您可以看到 rm 从260增大到390、FCC 从864减小到697

2.在重新启动之前,电池处于空闲状态。 电量监测计 IC 获取电压、电流、rm、FCC 和 soc 的值、如下所示:
Fuel_Volt:3897、Fuel_Curr:0、Fuel、RM:342、Fuel_Fcc:869、Fuel_Soc:40
电量监测计 IC 重新启动后、电压、电流、rm、FCC、 在电量计 IC 中获得的和 soc 值如下:
Fuel_Volt:3892、Fuel_Curr:0、Fuel、RM:335、Fuel_Fcc:701、Fuel_Soc:48
重新启动过程:保持电池空闲状态不变。 在加载 FS 文件之前、将电量监测计 IC 断电10ms、上电300ms
您可以看到 rm 中的变化不大、但 FCC 从869下降到701

3.在重新启动之前,电池正在放电。 电量监测计 IC 获取电压、电流、rm、FCC 和 soc 的值、如下所示:
Fuel_Volt:3881、Fuel_Curr:0、Fuel、RM:311、Fuel_Fcc:866、Fuel_Soc:36
电量监测计重新启动后、电量监测计 IC 将电压、电流、rm、FCC 和 soc 值显示如下:
Fuel_Volt:3711、Fuel_Curr:-330、Fuel、RM:200、Fuel_Fcc:700、Fuel_Soc:29
重新启动过程:保持电池放电状态不变。 将电量监测计 IC 断电10ms、然后在加载 FS 文件之前上电300ms
您可以看到 rm 从311降低到200、但 FCC 从866降低到700

请帮助分析电量监测计 IC 重启之前和之后 FCC 和 rm 之间存在巨大差异的原因? 有可行的解决方案吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电量监测计将在完全复位时上传其默认设置(请参阅下文)。



    正在进行复位还是 SOFT_RESET?

    此致、
    何塞·库索