请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B4254-Q1 大家好、
2有关 ADJ 的问题:
- 当 ADJ 低于2V 时、它如何工作? (禁用?)
- 当 VIN 为0V 时、向 ADJ 施加电压是否是一个问题?
此致、
转至
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
2有关 ADJ 的问题:
此致、
转至
尊敬的 Goto-San:
问题1:
在电气特性表中:
ADJ 引脚低于0.7V 将禁用输出。
ADJ 引脚电压高于2V 将会启用输出。
不保证启用或禁用介于0.7V 和2V 之间的 ADJ 引脚。 输出将在0.7V 至2V 之间开启、但我们不保证在 ADJ 引脚达到2V 之前在所有条件下都可以开启。
问题2:
不,这不是问题。
从绝对最大额定值表中:
ADJ - IN 电压应限制为18V。
Vadj - Vin = 18V (限制)。
如果 Vin = 0V、则可接受高达18V 的 ADJ 电压。
此致!
埃里克