This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:如果 BQ25756能够支持双相交错? 有什么配套资料吗?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264405/bq25756-if-bq25756-can-support-dual-phase-interleave-is-there-any-collateral

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ25750

在 MPPT 解决方案中、 如果 BQ25756/BQ25750可以支持双相交错? 有什么配套资料吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eileen:

    感谢您深入了解此部分。 BQ25756不支持双相交错。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我能否知道为什么 BQ25756不能支持双相交错? BQ25750、它是否支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eileen:

    BQ25756或 BQ25750都不支持双相交错。

    但 BQ25756可以与自身并行运行。

    客户为什么需要双相交错?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件用于1kW MPPT 应用、我们想进行双相

    我看到 BQ25750具有 FSW-SYNC 引脚、如果添加外部时钟、BQ25760可支持交错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eileen:

    BQ2575X 器件都不支持双相交错。

    BQ25756可以并行运行、但我认为这不适用于 MPPT。

    此致、
    E·加洛韦