This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:无 I2C 用例

Guru**** 2528950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265375/hd3ss3220-no-i2c-use-case

器件型号:HD3SS3220

大家好、

我计划设计 USB-Type C UFP、需要不带 I2C 控制的 MUX 和 CC 控制器。  

问题:  

1.如果我不使用 I2C 控制器也不选择电流模式(ADDR=NC)、您能建议如何端接以下引脚吗?

让它们保持断开(NC)是可以的吗?  

- SDA/OUT1  

- SCL/OUT2

- INT_N/OUT3

 2.如果我拉低 ENn_MUX =固定低电平,是否有任何问题?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji:

      1:如果不使用 I2C、可以使这些引脚保持 NC。

      2:是的、你可以直接下拉 en_mux。

    最佳

    布赖恩