我把 TPS 60240放在电路中,当电池达到低电平时调节/升压电压... 但我正面临着问题... 如果没有这种电压、我的电路功耗是3伏* 14mA =42 mW、但当我使用这种电压时、会产生消耗。
3伏* 33mA = 99mW,这是相当高的实际消耗... 您能否确认发生这种情况的原因。 我的芯片有故障、或者这个升压器会增加它自己的功耗。
我用它来提高电池电压下降时的电压... 但它自己的消耗超过了我整个电路的消耗...我在数据表中没有找到负载消耗...如果没有负载、使用的小于1mA ...在我的电路中这是可以的。
任何建议