This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:过流保护范围

Guru**** 2513845 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263130/lm25148-over-current-protection-range

器件型号:LM25148

您好!

我们使用 LM25148控制器的过流保护功能。 但效果不好、比如电流跳变范围很宽。

例如、输出电压在3.5A 时下降、而系统在4.3A 时完全关断。 斩波频率设置为500kHz。  

任何想法都会有所帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    您的原理图和布局看起来是什么样的? 您是否在内部对电流检测信号进行布线并且使其远离噪声源?

    您是否能够添加电流检测滤波器?  

    参考 EVM:

    https://www.ti.com/tool/LM25149-Q1EVM-2100

    请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Powermodule_5F00_LM25148_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、

    10mΩ 电流感应电阻器将峰值电感器电流限制设置为6A。

    您需要多大的电流?

    您有快速入门计算器吗?

    请使用您的规格填写此内容。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    所需的电流限制为4A。 我的确使用了 LM25148-Quickstart-Calculator_rev3。 请检查附件。  e2e.ti.com/.../LM25148_2D00_Quickstart_2D00_Calculator_5F00_rev3_2D00_24V.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    明白了、设计看起来不错。  

    您可以尝试提高电流感应差动模式的滤波量、可以将 R10提高到100Ω、将 C30提高到270pF。

    这将有助于过滤耦合到电流检测信号中的任何 DM 噪声。

    否则、在 VOUT 和 GND 之间靠近 VOUT 引脚的一个小电容器会有助于降低共模噪声。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多