This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有降压/升压拓扑的独立(可设置型 RC) 3节锂离子电池充电器 IC

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25798, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254554/standalone-rc-settable-3s-li-ion-battery-charger-ic-with-buck-boost-topology

主题中讨论的其他器件:BQ25710、BQ25731 、BQ25798

您好、TI 工程师!

我想知道您的充电器 IC 是否符合以下标准

1.独立充电器(RC-Setable )

2. 可以为3节锂离子电池充电

3.降压/升压拓扑

4.充电电流最高可达2A

5.可选:具有外部 MOSFET 的电源路径管理控制功能

 

我见过很多降压/升压充电器 IC、其中的控制接口是 I2C 或 SMBus、例如 BQ25710、BQ25731/730/。 这些充电器 IC 中的任何一个都可以设置吗?

谢谢。

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    BQ25798是一款降压/升压充电器、附带可编程引脚、具有以下功能。  有关引脚的说明、请参阅 BQ25798数据表第6页:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25798.pdf?ts = 1690839947152&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ25798

    即使它是基于 I2C 的充电器、PROG 引脚是否足以满足您可调整的请求?

    此致、

    查尔斯·哈森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    感谢您对器件型号的推荐。 PROG 引脚功能似乎可以部分满足我们的要求

    我有一些跟进问题。

    如果没有主机连接到 I2C 总线、充电器是否会完全独立运行?  

    默认情况下、10.5kΩ 电阻器会将充电器设置为3节电池和1A 充电。 是否可以在 I2C 通信之外将其设置为高于1A?

    谢谢。

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    遗憾的是、没有 I2C 通信、无法更改电阻器为3S 配置配置的默认值。  

    如果 BQ25798的默认设置适用于您、则该器件可以在没有主机接口的情况下充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个芯片是否有升压器、这意味着当电池为2V 时、我希望负载上有3V。
     

    谢谢。

    Syam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syam:

    您可以打开包含新问题的新主题吗?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔