请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74800EVM-CS 主题中讨论的其他器件: LM7480、 LM7480-Q1
下午好!
我的问题围绕 LM74800EVM-CS 评估板。
我正在考虑在设计中使用 LM7480。 评估板的数据表指出负载电流不能超过2A (2.5A 峰值)。 供参考:

我似乎在 LM7480中找不到任何陈述最大负载的东西、除非我忽略它。
根据我的理解、在正常运行条件下、Q1和 Q2都将处于导通状态(导通)-这是否正确? 另外、如果 Q1的额定电流为34A (MPN:IPB320N20N3 G)、Q2的额定电流为100A (MPN:BUK7Y4R8-60EX)、并且负载电流将从 Vin 变为 Vout -> SGND、为什么 LM74800EMV-CS 的最大负载电流限制仅为2A? 此外、对于任何使用 LM7480的设计来说、情况是否都是如此?
感谢您的考虑、
Beng