This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:配置

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264066/tps62745-configuration

器件型号:TPS62745

大家好、

我们已根据产品说明书设计了 TPS62745芯片、将所有 VSEL1连接到4条线路上、并连接到 VOUT 线路。 当我 ‘‘WEBENCH 设计工具时、 发现所有 VSEL 1到4线路都连接到 VIN。 PG 在数据表应用电路中打开,WEBENCH 工具连接到上拉电阻器。 请确认哪种配置正确?

符合数据表  

 

WEBENCHRegistered设计报告

此致、

拉贾尼语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajani:

    Athos 很快就会回答这个问题。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajani 和 VSELS 用于 Vout 设置、您可以参阅数据表中的表1和9.2.2了解详细信息。 拉至高电平或低电平可获得不同的输出电压、它可以是动态调节。 vsel 的阈值如表7.5中所示、如果 VIN 较低、例如3.3V 或5V、Vsel 可以与 VIN 连接。

    如果使用 PG、则需要上拉、如果不使用、则让其悬空可以。

    裕昌