主题中讨论的其他器件: BQ40Z60
您好!
我目前正在使用 BQ40z80设计 BMS。 OCD 设为5A。 我正在使用电源代替电池组和可编程负载。
一切正常、正常工作、跳闸、预期电流略高于5A。
将负载电流增加到10A 或更高会导致 DSG 输出按预期从27Vdc 转换到0V、但无论输入电压如何、都将返回。
BMS 将不再控制 DSG 输出。
我已附上原理图、看看我是否犯了设计错误。
到目前为止、我已根据不同的结果将 R10降至4.7K 和2.2k。 DSG 将变为20Vdc 并持续几个周期、然后出现故障。
我已将放电 FET 计数从4更改为2、没有任何变化。
感谢任何帮助
。