This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730电源路径和 Altium 原理图

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25730, TPS25750, PMP41013, USB2ANY, BQ25730EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264529/bq25730-bq25730-power-path-and-altium-schematics

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: TPS25750、BQ25731 PMP41013USB2ANY、

您好!

能否获取 Altium 原理图的副本?

本芯片结合 TPS25750D 使用后可获得具备负载控制功能的100W USB C 电池充电器、例如 USB C 电源加电负载(42W)、其余电源为电池充电(21W)。 如果电源或电池电量不足、它们可以相互支持。

系统应始终使用可用电源运行、例如仅电池运行或仅当电池已拆除或两者同时使用时才运行充电器。

我需要使用 TPS25750对 BQ25730的 I2C 设置进行编程。 我如何让它执行该操作。 通常、TPS25750会使用 Web GUI 进行编程。 该系统中没有微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:

    幸运的是、我们有非常适合您的应用的参考设计。 只需用 BQ25730替换 BQ25731。 CAD 文件位于以下文件夹中。  

    PMP41013
    适用于一至五节电池的集成 USB Type-CRegisteredPD 双向充电参考设计

    www.ti.com/.../PMP41013

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何从 BQ25730获取寄存器 以由 TPS25750进行编程?

    我想使用  BQ25730上的 USB2ANY 接口获取所需的所有寄存器的副本、然后我需要 TPS25750以便从闪存自动加载这些寄存器。

     TPS25750 接口不允许我进行2节电池配置。 此外、我已将 充电电流设置为2.56A、但我希望 SYS 电流升高至5.3A、但电池可以在0.5C 时充电、并可以提供1C 电流。 如何配置它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:

    这需要在 TPS25750 GUI 上进行一些更改。 您能否使用 TPS25750器件型号提交问题?

    BQ25730仅需要充电电流设置、无放电电流设置。 您可能需要设置输入电流限制、以避免适配器过载。  

    我建议您订购 BQ25730EVM、首先单独尝试电池充电器。  

    www.ti.com/.../BQ25730EVM

    此致、