This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60240:此芯片在负载上的消耗?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264589/tps60240-consumption-of-this-chip-on-load

器件型号:TPS60240

我把 TPS 60240放在电路中,当电池达到低电平时调节/升压电压... 但我正面临着问题... 如果没有这种电压、我的电路功耗是3伏* 14mA =42 mW、但当我使用这种电压时、会产生消耗。

3伏* 33mA = 99mW,这是相当高的实际消耗... 您能否确认发生这种情况的原因。 我的芯片有故障、或者这个升压器会增加它自己的功耗。

我用它来提高电池电压下降时的电压... 但它自己的消耗超过了我整个电路的消耗...我在数据表中没有找到负载消耗...如果没有负载、使用的小于1mA ...在我的电路中这是可以的。

任何建议