请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 当我们通过"UCD9XXX 器件 GUI"连接到一个未写入的新 UCD3138芯片时、可以通过"在 ROM 模式下扫描器件"或在程序模式下扫描器件"器件 ID"。
为什么新的芯片有两个不同的条件? 这两种模式之间的区别是什么?
我们发现在"编程模式"下、我们可以多次重写它并自动执行编程。 如何将"ROM 模式"变为"编程模式"?