This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1EVM-2100:LM5143-Q1EVM 应力问题

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264388/lm5143-q1evm-2100-lm5143-q1evm-stress-problem

器件型号:LM5143-Q1EVM-2100
主题中讨论的其他器件:LM5143-Q1LM5143

大家好、

我的客户测试了 LM5143-Q1 EVM、并需要确认以下问题。

附件用于在测量3.3V/7A 时测量 Q1&Q3的 Vgs 和 Vds。
CH1:Q3 Vds、CH2:Q3 Vgs。 =低侧。
Ch3:Q1 Vds、Ch4:Q1 Vgs。 =高侧。


LM5143数据表第7页:8.1绝对最大额定值
HB1至 SW1、HB2至 SW2:规格最小值:-0.3V、最大值:+6.5V。
HO1至 SW1、HOL1至 SW1:规格的最小值:-0.3V、最大值:V_HB+0.3V。

抱歉、在20ns 瞬态规格内、将 HO1写入 SW1、将 HOL1写入 SW1、写入 MIN–5V、但未写入 MAX。 该最大值可以达到多少伏?

目前、测得到 Q1 (高侧)的 Vgs 电压约为8V 峰值、超过了6.5V+0.3V 的规格。 这是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摇滚、

    对于高频开关信号、使用尾纤或尖端和接地筒以及短引线进行测量非常重要。

    HO 最大值为 HB+0.3V。

    请注意、这些电压应在 IC 的引脚上测量。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多