This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:输出电容器钽与陶瓷放大器;输入电容器封装尺寸。

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263585/tps7a45-output-capacitor-tantalum-vs-ceramic-input-capacitor-package-footprint

器件型号:TPS7A45

TPS7A45xxEVM-385评估模块(EVM)在涉及 i/p c1和 o/p c2电容器时具有相同的特性、但它们的封装是1210和1206。 这种参考架构背后有什么具体的原因吗? 您知道1210的封装尺寸更大一点。 对于 C1、我是否也可以使用与1206相同的封装。 另外一点、我的特定应用需要700 mA 来为 ESP 07S 模块+以及锂聚合物充电模块+传感器供电。 我正在使用 LDO  TPS7A4533将 HLK - PM01 +5V (600mA)调节至+3V3。 是否可以将47uF  钽电容器 用作 C2或 GRM31CR61E226KE15L - SMD 多层陶瓷电容器、22 µF、25V、1206 [3216公制]、±10%、 X5R、GRM 系列。 哪一个最适合我的具体案例。

此致、

阿马伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amarendra、您好!

    从 LDO 的角度来看、使用不同的外形尺寸是没有问题的。 具体选择这一方案尚不清楚,并于2012年完成。 使用相同大小的输入/输出现在是通常的最佳实践、但看起来当时没有实现。 一般而言、我们建议使用 MLCC 电容器。 如果 ESR < 3 Ω、钽电容器将足够大。否则、我们建议改用 MLCC。 但是、如果预计具有强大的瞬变、则电容越大越好。

    此致、

    约翰