This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852-Q1:TPS3852-Q1未进行电压监控

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261841/tps3852-q1-tps3852-q1-is-not-working-the-voltage-monitoring

器件型号:TPS3852-Q1

您好!

我拥有该器件的原理图如下:

电源为3.3V、我将使用稳压电源对器件的电压监控进行测试。 当我从3.3V 降低到2.5V 时、电源理论上应该置位 RESET/和 WDO/。 但是、行为与我的预期不同。 RESET/和 WDO/输出仅在电源低于1.5V 时驱动为低电平。 在1.5至3.3之间、RESET 和 WDO 输出保持在与上拉电阻相同的电平。 原理图上是否有问题? 为什么当电源电压< VTMin 时不置位输出?

您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrique、

    感谢您的提问!

    原理图似乎正确。 您能否提供 VDD、RESET/和 MR/引脚的示波器截图、以便我更好地了解这种情况?

    此致、

    安德鲁·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 此问题已经解决。 根据数据表、要监控3.3V、我需要购买适用于3.3V 的特定 PN。 我正在使用监控1.8V 电压的电机进行测试。

    大家好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrique、

    很高兴听到这个消息!

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    安德鲁·李