This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:使用硬件覆盖来启用充电?

Guru**** 2539080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264243/bq25798-hardware-override-to-enable-charging

器件型号:BQ25798

我们是否可以使用硬件覆盖来启用充电? 通常我们会使用 I2C 控制、但我们需要按钮(常开)来触发应该锁存的"充电使能"。 这是可行的吗?

这个充电使能应该会超过 I2C 寄存器所指示的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如引脚说明中所述、"当 EN_CHG 位为1且 CE 引脚为低电平时启用电池充电。 CE 引脚必须被拉高或拉低、不要保持悬空。' 必须同时进行这两种设置。 这意味着需要使用 CE 引脚制造某种锁存器。 在按下该开关之前、电路需要将 CE 引脚拉高。 切换后、CE 引脚应变为低电平、然后在再次按下时重新变为高电平。 由于这可能需要按钮去抖、我建议仅在 CE 引脚始终拉低的情况下设置 I2C 位。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔