Other Parts Discussed in Thread: LM5001-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5001-Q1 您好!
我使用 TI 网站上提供的 PSPICE 模型、使用数据表中显示的完全相同的电路运行 LM5001-Q1数据表中所示的升压应用的 LTspice 仿真。 但是、仿真会在4us 停止且不显示预期的48V 输出电压。 有人请仔细研究这一点。 我将分别附上 LTspice 仿真的图像、输出电压图和数据表中的应用电路图像。



请尽快考虑此问题。
此致
J·纳文