请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25143-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5143
您好、TI 团队、
晚上好。
请查看使用两个 LM5143 IC 的降压转换器原理图。
输入:36V
输出:2V 至24V 可变电压、具有30A 单路输出。
我们是否可以获得可变电压?
我分享了以下文档供您参考。 请找到它。
e2e.ti.com/.../5076.LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2.xlsme2e.ti.com/.../1856.Schmatic-of-LM5143.pdf