团队、您好!
我的客户具有-25V 的线路、并希望使3.3V 作为输出。 我在 SCH 下面进行构建、但不确定它是否有效。 您能在 SCH 下方为我点评吗? 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我的客户具有-25V 的线路、并希望使3.3V 作为输出。 我在 SCH 下面进行构建、但不确定它是否有效。 您能在 SCH 下方为我点评吗? 谢谢!

尊敬的 Ken:
简单地说、您不能使用线性稳压器反转电源轨。 您将需要一个开关转换器来执行此操作。 我假设您需要生成相对于-25V 的+3.3V。 换句话说、LDO 中有-25V 和 GND。 然后您要将-25V 和 GND 视为+25V 和 GND (以正方式使用负电源)。 然后您需要将+25V 调节至+3.3V。 这将产生相对于-25V 将-25V 向下调节至-21.7V 的净效应。 但如果使用-25V 网作为新的"GND"、则 LDO 的输出相对于-25V 将看起来像是+3.3V。
我希望这一点很清楚。 如果您有任何问题、敬请告知。
谢谢。
斯蒂芬