请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 主题中讨论的其他器件:TUSB501、
大家好、
我的客户一直使用 TUSB501作为 USB3.0通信的差分信号阻抗匹配、他们在没有 TUSB501的情况下提到眼图测试无法通过。
最近他们已经切换到 Type-C 并使用 HD3SS3220作为连接器、 他们是否仍然需要使用 TUSB501进行阻抗匹配?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.