This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:已请求更新手册和/或应用手册

Guru**** 2592540 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6983, LP5891-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259239/tlc6983-updated-manual-and-or-application-note-requested

器件型号:TLC6983
主题中讨论的其他器件: LP5891-Q1

您对此芯片是否有更好的文档?

请参阅图8-23内存单元结构。

我不明白为什么每行有16x 48位数据条目。 16行= 16行256个数据存储器?

GClk 的计算和说明并不准确。

我使用的是 STM32、无法理解 GClk 计算。

看看是否有人可以为我检查。

我的 CSI 时钟是1MHz 频率乘法器设置为16

我的扫描线为8

Im 仅将一个芯片用于白色48 LED x 8线路阵列。

PWM 函数是如何工作的?、寄存器中没有提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick Marsh:

    首先、我想检查一下这是商业应用还是汽车应用? 由于我们只有 LP5891-Q1具有汽车级特性、并且接口与 TLC6983有一点不同。 我认为开发接口会更容易。

    其次、我们有 C2000 (MCU)可以现在支持 CCSI 接口、并且我们可以提供控制板和示例代码。 我能知道您使用 STM32的哪一部分来构建接口吗?

    第三、对于 TLC6983、

    1. 最小 GCLK 速率为40MHz、最大 FREQ_MUL 设置为16。 内部 GCLK 由 SCLK * FREQ_MUL 生成、因此最小 SCLK 为2.5MHz。
    2. 每条线路包含48个通道、这些通道由16个 RGB 组组成。 每个 RGB 组包含3 * 16位数据、每个 SRAM 写入 CMD 将发送一个 RGB 组的数据、因此每行包含16 *(3 * 16位)数据。 8行包含8行* 16RGB Group *(__LW_AT__3 * 16位)数据。

    我们有一些内部文件可以帮助客户更好地了解器件、您能否通过电子邮件与我联系、我们可以分享这些文件。

    电子邮件: monet-xu@ti.com 

    Br

    徐默奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午 Monet Xu、 我们目前正在使用 STM32G071、我现在已经在工作了、觉得文档很差。

    我建议您修改文档。

    我现在的系统大部分都在运行、但不确定最终器件会有多难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我希望您通过邮件与我们取得联系。 莫内特今天就在休假中、将会回到您的身边。

    Br, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的建议。 这是我们产品线中最复杂的器件、包含许多独特的功能。 考虑到竞争对手、我们不会在官方网站上公布所有信息。 哪一部分会让您感到困惑、我们将对其进行改进?

    Br

    徐默奈