This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:KEYIN 不在切换 DSG FET

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264200/bq78350-r1-keyin-is-not-toggling-the-dsg-fet

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我正在使用 BQ78350-R1及其配套的 BQ7693000电池监控器。  我正在尝试使用 KEYIN 引脚控制 DSG FET。  我已将 KEY_EN 设置为1、将 KEY_POL 设置为0、并将 KEYIN 时间设置为1 (我也尝试了0和2)。  使用 BQStudio、我可以看到当我拉高引脚/低电平时 KEYIN 寄存器在高电平和低电平之间切换、但 DSG FET 不会切换、即使我将 KEYIN 保持在状态的时间超过了键值、XDSG 寄存器也不会切换。 我已使用万用表验证、没有电压经过 FET。  

在 BQSTUDIO 中使用"DSG_FET_TOGGSE"命令会如我所料正常运行;XDSG 寄存器会变为低电平、DSG 寄存器会变为高电平、我会得到超过 FET 的电压。   

数据存储器中是否有其他缺失的设置?  谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    您所描述的内容是正确的。 我没有看到您缺少设置。

    请查看这些线程、它们可能会帮助您调试此问题。

    螺纹1
    线程2

    此致、
    何塞·库索