This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:电池最大充电电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263924/bq24780s-battery-maximum-charging-voltage

器件型号:BQ24780S

您好、专家:

最大电池充电电压为13.05V。

为了使电池充电正常工作、您建议 BQ24780S 的最低 B+电压是多少?

您是否担心 B+是15V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    感谢您与我们联系!

    [quote userid="542643" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263924/bq24780s-battery-maximum-charging-voltage 最大电池充电电压为13.05V

    您能否提供这些信息的来源?

    查看产品页面、最小和最大充电电压分别为1.024V 和19.2V (请参阅下文)。

    此致、  

    Aya