主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCEDV
您好!
我们尝试准备基于 BQ4050制造我们的系统。
我们已经进行了与本视频相关的第一次电量监测计校准: https://www.ti.com/video/5833131913001
我们会在该过程结束时获得 golden 文件。 我们选择使用.srec 格式。
遗憾的是、我们会遇到一些奇怪的行为、
-在生成.srec 文件的末尾,系统似乎重新启动,它失去电量监测计校准。 我们得到的是、从100% SOC 到9%,
-当我们编程.srec 到一个新的系统时,我们也没有得到正确的 SOC。 为了进行测试、我们在使用.srec 文件对电池进行编程之前、已将电池预充电至100%。
因此、我们丢失了之前的 SOC 校准、在新系统上、它似乎没有达到预期的效果。
另一个测试:在学习周期结束(放电/充电)时、我们从 bqStudio 发送复位命令、会丢失 SOC 值(复位前100%、复位命令后极低)。
也许我们做错了事情、但我们多次阅读 TRM、看到很多视频、并没有找到可能解释我们得到了什么的东西。 那么,您能否帮助我们了解正在发生什么,以及我们如何使用相同的.srec 文件来制造一个新系统,而又不需要花费太长的学习周期?
我们的理念是进行一次性学习并在所有其他电池组上复制。 根据我们的理解、这是可能的。 您能确认吗?
非常感谢您的帮助。
再见