主题中讨论的其他器件: PMP31073
大家好!
我目前在六相升压转换器项目中面临一个令人困惑的问题、可以使用专家建议。 以下是该问题的简要概述:
背景 :
- 我的原始设计是六相升压转换器、用于在20A 电流下获取24V 输入和90V 输出
- 出于测试目的、 我目前只关注主 IC。
- 在原理图中、我知道从器件的高 IC 接线错误、在我的 PCB 上已对主器件的高 MOSFET 正确接线
- 我尝试了 PMP310730参考设计、但这是我的第一个主要 PCB。
问题1 -低 VCC 电压 :
- VCC 电压应为7.6V、读数仅为3.5V。
- 我已经仔细检查了电源、它设置为提供正确的电压。 但是、IC 未接收到预期的 VCC 电压。
问题2 - FB 引脚未调整 :
- 我有一个外部电阻器、可从0V 至3.3V 获取电压输入来控制输出电压。
- 我原本期望 IC 将 FB 引脚调节至1.2V 的固定电压、但 FB 引脚似乎没有按预期进行自调节。
- 因此、输出电压的行为不符合预期。
sch 的 PDF 位于此处 https://drive.google.com/file/d/1PcEkRzZUXyjZKM4kIFfQGDueALpS-MZ9/view?usp=sharing
如果有人遇到过类似的挑战、或者对故障排除和解决这些问题有建议、我将非常感谢您提供的见解。
提前感谢您的帮助!
此致、 Jonathan Mathews