This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:为 BMS 板供电:电池组与外部电压源

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263696/bq79616-q1-powering-a-bms-board-battery-stack-vs-external-voltage-source

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

大家好!

我目前正在设计 BMS 板、对其电源有一些担忧。 是否建议直接从电池组为 BMS 供电? 我主要关心的是安全性。 如果任何电芯出现故障、可能会影响 BMS 的稳定电压电源。

考虑到这一点、为 BMS 使用外部电压源是否更审慎? 此外、如果我决定沿这个方向发展、我将寻求有关为 BMS 板设计电源电路的指导。 遗憾的是、数据表和参考设计不提供这方面的详细电路。

如果您有任何见解或建议、我将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及器件的功耗有什么关系。 我说的是 EVM。  我 在数据表中找不到任何功耗详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    建议直接从电池组为 BMS 供电。 对于电压中的高频尖峰、数据表建议使用图10-1所示的低通滤波器。 如果电池发生故障、则 BQ79616仍将通电、只要 VBAT 为9V 或更高。BQ79616还具有开路检测功能、因此如果电池与 IC 断开连接、将触发故障。

    可以使用外部直流电源为 IC 供电。 外部电池的电压可能高于或低于电池组的电压、但对于 IC 电池与电池组电压的偏离程度、我们无法获得任何可靠的数据。 总的来说、我们建议通过电池组为 BQ79616供电。

    由于有几个结将改变器件消耗的电流、所以不列出/保证功耗。 我在 PWR 和 GND 上施加48V 电压时的相位裕度。 该 EVM ~了 R θ 32mA。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫。 我将考虑此信息。  我的计划是通过48V 直流电源为 BMS 供电。