This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:在 Excel 工具中、ICOMP 值饱和至6V、并出现警告"resense 和 quot;

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262559/ucc28180-icomp-value-is-saturating-to-6v-in-excel-tool-with-a-warning-decrease-rsense

器件型号:UCC28180

您好、e2e.ti.com/.../UCC28180_5F00_ACDC_5F00_REV1_5F00_Values.xls

我们正在设计用于550W LLC 转换器的 PFC 整流器前端。 在随附的 UCC28180设计计算器工具中输入所需的输入和负载规格。  

我们将收到 一 条错误消息"reduce Rsense"、而且 ICOMP 值在6V 时饱和。

请告诉我们、UCC28180是否适合我们的应用。 为什么需要将 Rsense 降至建议值以下? 导致饱和 ICOMP 的限制因素是什么?

谢谢。此致、

Chethan K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chethan:

    您设置 Vacin、min = 323V 和 Vacin、max = 550V。 是这样吗? 这是一个高电压范围、通常 UCC28180用于90V 至265V 的通用交流输入。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan Wong、

    可以。 标称输入电压为480Vac、输入电压范围为323Vac 至550Vac。

    UCC28180是否适合我们的应用? 有任何限制吗?

    请推荐最适合我们应用的 PFC 控制器。

    谢谢。此致、

    Chethan K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chethan:

    UCC28180控制器适合您的 Vin 应用。  

    您似乎已经向您在班加罗尔的当地 FAE 提交了问题。 请继续向 FAE 提供支持、因为通过 FAE 比通过 E2E 能更快地解决您的问题。 正在处理 Rsense 误差。

    此致、

    乔纳森·王