请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21750QDWEVM-025 主题中讨论的其他器件: UCC21750、 UCC21710
- 通过 UCC21750QDWEVM-025测试 UCC21750的输入/输出功能。 在 UCC21710不需要连接 TP7和源的情况下、为何需要连接 TP7和源?
- 测试 UCC21750的过流功能 作者:UCC21750QDWEVM-025 为什么需要连接引脚 IN+和引脚 EN? 您能否提供详细的时序图?