This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:输出连接 I2C 线路或进行编程后、可设置输出电压和电流

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55289-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263486/tps55289-with-out-connected-i2c-line-or-programed-can-set-the-output-voltage-and-current

器件型号:TPS55289

您好  

连接 OUT I2C 线路或使用 OUT 编程掷 I2C 线路时,可以设置 OUT Put Voltage and Current?

谢谢你。

穆拉利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    我想知道您为什么需要不带 I2C 的默认输出电压吗? 您希望设置哪个电流、输出电流限制?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bryce,

      我们可以轻松设置电阻器中的输出电压和电流。 我需要输出电压13V 和2A 电流. 输入电压9V 至36V 最大尖峰电压,24V 输入恒定 如果有任何可用的设备,请推荐.

    此致、

    穆拉利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    对于 TPS55289、只有在向内部 OE 位写入1之后才能启用输出电压。 因此、如果没有 I2C、TPS55289将无法输出目标电压。

    我们将发布 TPS55289-Q1、该器件可选择输出5V 默认电压。 您可以选择是否在没有 I2C 的情况下需要默认电压。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢布莱斯

    此致、

    穆拉利