请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594EVM TDA4 EVM 参考设计未看到放电电路- PMIC (TPS6594)是否具有集成放电电路、是否可通过断电过程放电
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TDA4 EVM 参考设计未看到放电电路- PMIC (TPS6594)是否具有集成放电电路、是否可通过断电过程放电
你好,曹
PMIC 中内置了内部放电电阻器。 更改了设置以启用这些电阻。
请参阅部分 7.5 和 7.8 以查看其规格。
此处链接: TPS6594-Q1具有5个降压稳压器和4个 LDO 且适用于安全相关汽车类应用的电源管理 IC (PMIC)