This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:化学 ID 选择问题。

Guru**** 2521930 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257718/bq34z100evm-chemical-id-selection-issue

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

大家好、我们使用电量监测计来确定11x 串联镍氢电池组的 SOC。 电池为 Panasonic HHR-210AAB、1.2V 2000mA 容量。 我运行了以下学习周期、并将结果上传到 GPC 工具以确定我们电池的化合物 ID。 我只是想确保我解释的结果是正确的;最小的偏差百分比是 ChemID 6121、它是 NiMH 容量、具有3500mA H。 这似乎是不正确的。 它还提到了 LiCoO2 Batteries、这是我对结果并不完全自信的另一个原因。 我已经包含了提交的 ZIP 文件和报告供您参考。 请帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0576.config_2D00_report.zip

    e2e.ti.com/.../1033.config.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    GPCCHEM 工具将根据数据查找最接近的匹配项。 选择镍氢电池。

    为了获得更好的结果、需要完全充电并放电至允许的最低电压。 该工具将匹配部分曲线、由于这是一个串联应用、因此可以匹配锂离子平坦范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shirish, 有一个电池化学非常类似我们正在使用的——0644--镍氢电池的容量是2200mA 的,由同一家公司,松下制造。 计算器甚至未将其列为建议。 如果我们在学习周期中继续使用该化学 ID、并假设它不正确、那么电量监测计会通知我们(即更新状态不会变为2)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    无法预测来自同一制造商的电池是否适合匹配。 如果 GPCCHEM 未将其标识为匹配项、我不会使用它。 很多时候、即使编程的 chemID 不正确、更新状态也会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 BQ34Z100EVM 在充电和放电情况下的电压测量出现误差时、您建议如何达到允许的最低电压?

    e2e.ti.com/.../bq34z100-r2-bq34z100evm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好!

    电压测量不正确时、没有必要收集日志、因为结果将是错误的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shirish、

    我已经进行了另一个化学 ID 周期、这次甚至对电池进行过度放电。 但是,这些建议仍然是关闭的----电池容量几乎是地雷容量的两倍。 请提供帮助!

    e2e.ti.com/.../1781.config.zipe2e.ti.com/.../config_2D00_report-_2800_1_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    电池的容量不需要匹配。 选择 ChemID 6112

    设置数据闪存的设计容量、并按照说明设置电量计、使其与您的电池和系统相匹配。