This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5005-SEP:同步开关

Guru**** 1105770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5005-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262613/tps7h5005-sep-synchronous-switching

器件型号:TPS7H5005-SEP

次级上是否有推荐的拓扑用于同步运行? 我计划在次级输出端使用 GaN 驱动器、并且可能需要一个电源来驱动次级 GaN FET。 您能告诉我正确的方向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Jarrett,

    您用于创建此电源的内容取决于所使用的转换器。
    反激式拓扑可以关闭 AUX 绕组、您可以从开关节点通过二极管为其供电、然后通过 LDO 断电。

    您计划为哪种隔离转换器供电?

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 我计划构建推挽式拓扑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Jarrett,

    对于次级侧、您期望开关节点上的最大电压(包括寄生尖峰)是多少?
    在该条件下、通过二极管为 LDO 提供低电流电源可能是最简单的方法。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    40V 输出不包括二极管压降。 好像 在没有给 LDO 加电的情况下无法打开次级侧电源。  如果次级侧没有电源、则没有电源可用于开关。  这是 一项艰巨的任务。 除非我将二极管与 GaN FET 并联、并使用它们进行初始导通。 然后在次级侧上电后即可实现同步开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Jarrett,

    对于 GaN FET、我们实际上需要一个与 GaN FET 并联的二极管。
    TPS7H5005-SEP 控制器在启动期间没有打开同步整流器。

    虽然硅 FET 通常可以处理启动电流、但 GaN 通常无法处理。
    在这种情况下、根据转换器的输出、您可以通过输出电压使其运行。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Daniel。 我相信这将有助于进行设计。 我将使用此信息进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎

    谢谢。
    丹尼尔