您好!
我正在制作一个基于 LM3410的新电路板、基本上是 LM3410X SEPIC 演示板、我还想对其进行缩小一点、这样才能确保了解功率耗散的路径。
LED
LED VVF = 3V、I = 0.35A。 我将使用一个8的灯串、即24V @ 0.35A
这使得输出功率为8.4W
输入电源
我的输入将是5V。 我不知道效率、但如果这是磁性100%、这意味着我需要1.68A 的输入电流。
LM3410的功率耗散
LM3410的 Rdson 为0.33欧姆、在1.68A 时为0.93W (远高于 SOT 封装所能处理的功率)。 我假设我在此必须进行一点热仿真、并将 LM3410XMFX 与 DAP 一起使用。
电感器
我想 L1采取最差的方法。 您使用的 Coilcraft 具有0.043 Ω DCR、但即使在输入电流为1.68A 的1.5倍时也是0.273W。 我认为 L2仅接收负载电流、因此将达到0.35A ^2 * 0.043 = 5mW。
环流二极管
您设计中的环流二极管的 VFW 为0.32、因此在0.35A 负载电流下具有112mW 功耗。
尽管没有计算 效率、但我在这里是否走上了正确的轨道? 我是否错过了任何重要内容? 同样、SOT 器件看起来是一个不可拆卸的部件、因为其最大功耗为400mW。我假设较小部件的功耗将取决于我将其连接至(和气流等)的 GND 平面的尺寸。
谢谢!