This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610睡眠模式查询

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261089/bq28z610-bq28z610-sleep-mode-query

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2

您好

​​Dsg Relax Time/chg Relax Time 的值都为1、即使在通信条件下、保护和恢复时间也是正常的。

一旦通信断开、芯片进入睡眠状态并再次执行测量。 当 OCD 恢复时间设置为5S 时、测得的恢复时间为27.5S。 当设置为10S 时、测得的恢复时间为42.5S。

尽管在 DA 配置中 SLEEP 设置为0、但在关闭 SLEEP 模式后可以暂时求解、但无法避免产生的功耗。

如何解决?

在相同的设置条件下、芯片 bq40z50-R2在睡眠模式下的保护延迟和恢复时间不会改变。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    进入和退出 SLEEP 模式的条件:


    注: 在睡眠模式期间、该器件不执行任何保护。 在满足条件后、它将转换到 NORMAL 模式、然后在符合条件的情况下执行 OCD 保护。 在 SEEP 模式下、如果 DA Configuration [SLEEPCHG]= 0、DSG 关闭、CHG 关闭。

    一旦器件处于睡眠模式、它将每隔1秒唤醒一次  Sleep:Voltage Time 来测量电压和温度、并且 每个 睡眠:当前时间 来测量电流。 检查这两个参数的设置。  

    默认情况下:


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    感谢您的答复。

    当 CMOS 和 DMOS 在睡眠模式下都导通时、检测电阻的电压差会超过0.625mV、并立即退出睡眠模式。

    我是否理解正确?

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    CHG FET 应在睡眠模式期间保持导通、以便在检测电阻中检测电流。 确保 SLEEPCHG 已设置(请参阅下文)。 这将允许充电电流在 SLEEP 模式下流动。



    如上图所述、  监测计 退出 SLEEP 模式的两个条件是:

    1-如果电流()(感应)> 睡眠电流阈值

    如果 唤醒比较器激活。  

    我相信您指的是唤醒比较器选项。  如果是、正确。 如果 SRP 和 SRN 引脚之间的电压超过+/- 0.625mV、 电源:唤醒比较器 设置为 WK1:WK0 [00]



    此致、
    何塞·库索