This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51501-Q1:LM51501-Q1 eCall 模式 RSET 问题

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262960/lm51501-q1-lm51501-q1-ecall-mode-rset-issue

器件型号:LM51501-Q1

您好、

有一个问题:在 eCall 模式下、如果选择了6.5V 输出、那么电阻器只能使用71.5千欧吗?

此电阻是否具有 eCall 模式且 Vout = 6.5V 的范围?

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    此 电阻有余量、Vout = 6.5V 时的建议值为71.5k Ω。
    调节目标将始终设置为给定电压之一、因此、例如、如果选择介于两个目标电压之间的电阻器、则调节将达到6.0V 或6.5V、而中间没有设置。

    如果没有71.5kOhm 电阻器、客户希望选择的替代电阻是多少?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Niklas、

    感谢你的帮助。

    如果没有71.5kOhm 电阻器、客户希望选择的替代电阻是多少?

    [/报价]

    如果客户在 ECALL 模式下需要6.5V 的电压、我们是否有相应的电阻范围?

    谢谢  

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    我不知道阈值、此时调节将切换到下一个输出值。 数据表中也未给出范围。
    我建议选择尽可能接近71.4k Ω 的电阻。

    此致、
    尼克拉斯