Other Parts Discussed in Thread: BQ27427
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27427 大家好、
客户正在考虑 将 BQ27427用于新设计。
主板上没有其他 BGA 封装、客户希望布局和制造尽可能简单。
您是否有关于 电路板采用9引脚 BGA 封装(HDI PCB、...)所需技术的任何信息。
Br、
斯特凡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dominik:
感谢您的反馈!
由于 PCB 成本的原因、客户希望避免最小走线宽度和间距小于0.125mm。
他们使用 PCB CAD 软件进行了检查、发现可以使用0.13毫米的轨道宽度和0.14毫米的间隙(略高于0.125毫米制造阈值的设置)来连接 B2和 C1引脚的单个 GND 轨道。
这提供了如下所示的可视结果:

(焊盘周围的红色细线显示0.14 mm 间隙边框、连接 B2和 C1的 GND 轨道宽度为0.13 mm)。
您认为此布局可行吗?
Br、
斯特凡