This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:ILIM 外部输入电流调节环路

Guru**** 2521910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261639/bq25713-ilim-external-input-current-regulation-loop

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25792

您好、TI 支持团队、

这与关于 BQ25713的原始"RAC 值"问题相关。

数据表位于此处: https://www.ti.com/lit/gpn/bq25713

问题就是:输入过流反应时间为250µs (第15页、输入过流比较器(ACOC))。 对于我的应用来说、这太慢了。 第9.6.6.1节中的第三段说明 " 用户可以建立外部输入电流调节环路并在 ILIM_HIZ 引脚上提供反馈信号、而不是使用内部 DPM 环路。"

这意味着什么? 这是否意味着这个外部电路将改善反应时间? 此电路的示例是什么?

谢谢你。

埃尔达尔·尤兹巴舍夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eldar:

    BQ25713具有针对输入电流过载的多级保护、例如 输入电流调节、ACOC、Q2_OCP、ACX_OCP 等。 外部电路 OCP 不可用。 不过、这不会阻止客户构建自己的电流比较器和下拉 ILIM_HIZ 引脚。  

    故意减慢 ACOC 250us 抗尖峰脉冲时间、以避免在动态负载条件下重复触发。 Q2_OCP 和 ACx_OCP 保护是响应式的。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、  

    我的设计要求是在发生过流事件后的10微秒内限制并保持500mA 的输入电流。 我应该使用哪种保护级别? 您能否提供示例电路或说明?  

    谢谢!  

    埃尔达尔·尤兹巴舍夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eldar:

    BQ25713不是您的最佳器件。 您的电流很小。 请查看 BQ25792。  

    此致、