主题中讨论的其他器件:BQ27Z561、 BQSTUDIO、EV2400、 BQ27Z561-R2
大家好、
我有几个问题想要弄清楚:
1.在[Communications] I2C 接口一章中、图中显示了(b) Quick Read R/W 位通过 从机、 是不是发送人 主控 ?
2.我想确认我的理解是否正确,下面是一个例子:
如果我要读取[ChemID]、我应该写入:S 0xAA 0 A 0x3E A 0x06 A 0x00 A SR 0xAA 1 A 0x3E A 0x06 A 0x00 [ 字节1 A 字节2 (由从器件返回) ] N P
我 对吗?
3.本试剂盒是否支持[Static Safety DF Signature]?
谢谢。
约什