This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:与 TPS552882的参数相同

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261958/tps552882-the-same-parameters-of-tps552882

器件型号:TPS552882

TPS552882QRPMRQ1中的降压模型、降压/升压模型和升压模型的输入电压开关阈值是多少?

TPS552882QRPMRQ1的 DR1H 和 DR1L 之间的死区时间是多少(在数据手册中没有找到相关值)、芯片内上下管的死区时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    以12V 输出电压400kHz 为例、从降压到降压-升压的 Vin 阈值转换大约为12.4V、从降压-升压到升压的 Vin 阈值转换大约为11.1V。 从升压转换到 Bubo 的 Vin 转换约为11.7V、从 Bubo 转换到 Buck 的 Vin 约为13.0V。

    DR1L 和 DR1H 的死区时间大约为10-20ns。 升压侧 FET 的死区时间也约为10-20ns。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我们使用2MHz 的频率、此时、这三种模式的阈值与400kHz 不同、对吧? 您能否在2MHz 提供特定的阈值。

    另一个问题是、我们是否针对 TPS552882的外部 MOS 选择有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    输入电压范围、输出电压和最大输出电流是多少?

    对于2MHz、当 Vin/Vout>1.33时将进入强制降压; 当 Vin/Vout<0.75时、将进入强制升压。  

    请参考 TPS5528EVM -2MHz 上使用的 IPZ40N04S5L7R4ATMA1、以获取外部 MOSFET 基准。

    BRS、

    布莱斯